(1)| 12.09.2006 12:15 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, leider bietet die PTTouchInputPC nicht standardmässig die Möglicht beim Aufruf eine Position anzugeben. Auch in der Registry konnte ich auf den ersten Blick dazu leider nix finden.....[:cry:] Vielleicht hilft Dir folgender FAQ bez. API einen Schritt weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/415808 Wenn Du den Handle zur Tastatur gefunden hast, kannst Du per script auch deren Position verändern. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2522765 nemo |
| 12.09.2006 14:48 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Super Tipp von NEMO ! Vielen Dank für die schnelle Antwort. [:)] |
| 12.09.2006 15:34 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
gern geschehen [:D] |
Folgen Sie uns auf