Industry Online Support
Technical Forum
23.06.2010 13:53 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, habe eine S7-1200 mit KTP600Mono erst am Schreibtisch mit einem PC programmiert. Anschließend Steuerungin Anlage eingebaut und mit Laptop Änderungen eingespielt. Bei der Datenübertragung mit dem Laptop bekomme ein anderes Grafikbildeiniger Schriftarten als bei der Übertragung mit dem Laptop.Es gibt in erster Linie Probleme mit der Schriftart Tahoma Größe 11 und Tahoma Größe 9. Hierbei wird die Schrift länger und teilweise schmaler dargestellt. Dieser Effekt wird auch schon bei dem RT-Simulator (Darstellprogramm zur simulierten Anzeige des KTP) deutlich. Siehe Bilder Anhang. In der Programmierebene ist dieser Verzerrungeffekt nicht sichtbar. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich diese Problem lösen kann? Danke! DateianhangBilder.zip (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf