01.07.2010 13:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ungefähr so??? So wie es da ist, funktioniert es aber nicht so wie ich es will. Hab ich was falsch gemacht??? DateianhangSchaltplan1.zip (89 Downloads) |
01.07.2010 14:10 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Sicher? Warum? |
01.07.2010 17:19 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Da die Reed Kontakte Taster sind musst du in den Eigenschaften von I1 für die Simulation auch Taster einstellen. MfG. ring24h DateianhangSchaltplan2.zip (80 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2010 22:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich glaube so funktioniert es. Danke euch. Werde es mit der Logo testen. |
Folgen Sie uns auf