Industry Online Support
Technical Forum
12.07.2006 10:54 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (9) |
Hi, ich fürchte Du musst Dir da ein C-script bauen. Aber vielleicht hilft dir die FAQ Sammlung unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2463816 Balu P.S. Da gibt es noch einen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11925601 ist zwar schon etwas älter aber sollte gehen Schau Dir doch mal alle FAQs unter User archiv an |
Zuletzt bearbeitet von: Balu am: 12.07.2006 10:58 |
|
22.09.2006 10:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Für Backup der WinCC runtime gibt es auch VersionWorks! Der Vorteil hier ist, daß man im laufenden Betrieb die WinCC runtime sichern kann...also trotz geöffnetem MSSQL-Server! Das UserArchiv ist natürlich auch enthalten. VersionWorkskann übrigens das Backup der runtime mit einer auf dem Sicherungsserver abgelegten Version vergleichen .... Mit dem WinCC Modul von VersionWorks kann man WinCC Projekte ebenfalls auf Knopfdruck vergleichen! Ein Reportfenster meldet welches WinCC Fenster, Skript oder Variable sich geändert hat bzw. unterschiedlich ist! mehr infos unter www.gepasoft.de |
Folgen Sie uns auf