23.04.2008 22:57 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (318)
|
Hallo, Sie koennen S5PRINT verwenden welche mitgeliefert wird mit STEP5. Drucken von S5-Dokumenten unter Windows Mit dem Programm S5PRINT.EXE wird das Drucken von STEP5 Dokumenten auf Druckern, die unter Windows eingerichtet sind, ermöglicht. Details zu Drucken von S5-Dokumenten unter Windows Ablaufumgebung / Voraussetzungen für S5Print:
Einschränkungen:
Sehen Sie auch die FAQ dazu: Drucken von S5-Dokumenten unter Windows |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
10.05.2008 19:40 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>Vielliecht hat ja jemand sowas selbst entwickelt. Und dann KOSTENLOS anbieten ;-) |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf