02.08.2010 02:23 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 3016 Bewertung: (1054) |
Hallo quellenschore hab diesen ASI Slave auch noch nicht benutzt, aber wie Deine Post Ueberschrift undJ_Bellschon sagte, wirst du wohl das multiplexing anfangen muessen (den Technischne Daten zufolge "werden die Eingabe-Gruppen einzeln aktiviert, indem das jeweilige Gruppensignal durch die Steuerung gesetzt wird. Danach werden die Schaltzustände der zugeordneten Eingänge eingelesen"). Es sohl dafuer aber angeblich auch einen vorgefertigten FB fuer die S7 geben (siehe HIER), ich kann aberkeinen download dafuer finden und schlage vor direkt eine Support request E-Mail anSiemens zu schicken (und lass uns bitte wisen wenn Du den FB bekommst oder was man tun muss um Ihn zu bekommen). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf