Industry Online Support
Technical Forum
28.07.2010 16:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ja, das würde man erwarten, ist aber leider nicht so... |
29.07.2010 07:52 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo Alex.L, hab leider auch keine Info gefunden, nimm aber eine LED-Leuchtmelder und mess die Stromaufnahme. |
09.08.2010 16:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Den Strombedarf hat mir mal der Siemens Support gesagt: 17,5mA +-10% bei Nennspannung. |
09.08.2010 16:38 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Schuggael, Danke! :-) Alex |
Folgen Sie uns auf