Industry Online Support
Technical Forum
01.07.2008 09:43 | |
Beiträge: 220 Bewertung: (14) |
Hi Engineer, hab da zwar nicht wirklich nen Plan von, aber ich könnt mir vorstellen das man die 3-4 eingefügt hat weil ggf mal jmd mit 1 bei häufigkeit arbeitet wenn es vielleicht seltener als selten ist. Oder einfach nur weil überall ne Range war oder eben weil 3 wohl der theoretisch kleinste Wert ist. (wenn man 3 ganze positive Zahlen >0 addieren muss) hab aber folgendes gefunden wo des vielleicht besser erklärt ist. (wobei diese Tabelle von dir eigentlich einfacher nicht zu erklären ist) http://pi.khe.siemens.de/efiles/feldg/files/broschueren/SIL_Broschuere_de.pdf aber vielleicht ist dir das Glück hold un jmd rafft sich auf und kann dir deine Frage wirklich beantworten. grüße Aranel |
Zuletzt bearbeitet von: Aranel Calafalas am: 18.07.2008 09:53Zuletzt bearbeitet von: Aranel Calafalas am: 01.07.2008 09:44 |
|
18.08.2010 11:38 | |
Beigetreten: 16.03.2010 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, das Problem wurde nun durch eine Korrektur beseitigt. Nun beginnt der niedrigste Klassenwert (K) mit einer "4". Die Norm wurde dahingegen verbessert (schon 2009). DasSET - Toolistdirektnach der Norm nachgebildet worden. Ist in der Norm ein Fehler ist dieser auch im SET Tool zu finden. Es gibt hier ein eigenes Forum für solche Fragen... Hier der Link dazu: https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/Conference.aspx?HTTPS=REDIR&SortField=LastPostDate&SortOrder=Descending&ForumID=255&Language=de&onlyInternet=False Gruß Marvin |
Folgen Sie uns auf