Industry Online Support
Technical Forum
12.08.2010 10:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo PHW, eine DDE Verbindung wäre möglich: Siehe hierzu diesen FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/761667 Die aktuelle Systemzeit kannst Du dir über den Kanal "System Info" in eine Variable schreiben. Die Systemzeit schickst Du dann ereignisgesteuert über den DDE Kanal mit .Hier ein FAQ zum Kanal "System Info": http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19403407 Viel Erfolg. Gruß Eleu |
12.08.2010 15:37 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (3) |
Hallo PHW, wie sollen denn die Daten vorliegen? Es gibt die Möglichkeit über VB eine Exceltabelle zu geniereren und diese dann entsprechend deiner Wünsche zu gestalten. Sprich Variablenwerte zu erfassen und z.B. zyklisch in diese Tabelle zu schreiben. Wenn kein MS-Office vorhanden ist, kann man dies auch in eine Textdatei schreiben. Diese Dateien können an einem beliebigen Ort generiert werden. Allerdings sollte sich nach dem Generieren der Pfad nicht mehr ändern, da die schon vorhandenen Werte sonst überschrieben werden. Hier besteht natürlich die Möglichkeit des manuellen Eingreifens und sich ein Backup dieser Datei zu machen. Uhrzeit und Datum kann dann auch relativ leicht mit in diese Datei eingebunden werden. Hab hier folgenden FAQ gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35947176 Also wenn das für dich eine Möglichkeit darstellt, kann man das vertiefen. Grüsse Tubbie |
Zuletzt bearbeitet von: Tubbie am: 12.08.2010 15:39Zuletzt bearbeitet von: Tubbie am: 12.08.2010 15:38 |
|
Folgen Sie uns auf