03.09.2010 14:06 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, da ich noch immer bezweifle das die SCORES7 Datei von STEP7 aus mit den Symboliken "bestückt" wird, dass würde auch den Symbolik-File-Prozess wiedersprechen, vielleicht hilft hier dieser Beitrag: Wie man hier sieht werden die Daten in das TXT File direkt eingegeben und kann auch von einer Anwendung aus beschrieben werden. Dieses "kann" ist aber kein "muß" darum wird es dass wohl nicht sein, außer Dein benutzter OPC Client macht es. |
Folgen Sie uns auf