Industry Online Support
Technical Forum
10.10.2006 17:34 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage habe ich ein kleines Beispiel angehängt und hoffe, Ihnen damit geholfen zu haben. Das Zip-File enthält die Quelle "Quelle_FC1". Importieren Sie diese Quelle in Ihr STEP 7 Projekt und übersetzen Sie die Quelle. Der FC1 enthält einen Vergleicher mit einem Rückwärtszähler in der Darstellung FUP. Funktion: Immer wenn das Eingangswort EW0 am Eingang IN1 gleich dem Eingangswort EW2 am Eingang IN2 ist, wird der Zähler Z1 am Ausgang "DEZ" (MW12) um "1" rückwärts gezählt. Alle weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe (Markieren der Module mit dem Cursor und Betätigen der F1-Taste). Mit freundlichem Gruß Cicero DateianhangQuelle_FC1.zip (294 Downloads) |
Folgen Sie uns auf