15.10.2010 20:59 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung im Umgang und programmieren von s7-C626??? Lg Pierre |
16.10.2010 08:23 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Hallo Pierre, Sie werden brauchen: 1. Step7 2. Protool Alle Unterhaltsmittel-Punkte werden im Handbuch ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1140854 ) beschrieben. Gruss, Hristo Mihalev |
17.10.2010 10:36 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ja. |
18.10.2010 10:37 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Hallo, ist eigentlich wie eine "normale" S7-300 und einem Protool OP. Die Antwort auf Deine Frage ist Ja
|
18.10.2010 11:50 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
6ES7626-2DG03-0AE3SIMATIC C7-626/P DP, COMP. UNIT WITH INTEGRATED COMPONENTS: S7-300 CPU 315 2DP (128 KB), SIMATIC OP25 AND IM 360, 16 DI, 16 DO, 4 AI, 4AO, 4 UIFür CPU315-2DP werden Sie MPI Kabel brauchen. Für OP25 - Seriell RS232 (6XV1440-2K..) Gruss, Hristo Mihalev |
18.10.2010 21:38 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für alle Tips!!! MFG Pierre |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf