18.12.2008 16:10 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Wie kann ich im sicheren Teil einer Steuerung den MOVE-Befehl mit Ausführ-Bedingung verwenden? |
22.12.2008 11:11 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo Piat, schau Doch mal in dieses Applikationsbeispiel (PDF Seite 32): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22809859 Dort wird "MOVE" ohne Beschaltung von "EN" verwendet. Das passiert in dem Beispiel zwar im OB1, aber wenn das da geht, muss das auch im F-Teil funktionieren. Wenn Du den "MOVE"-Befehl nur bedingt verwenden willst, kannst Du ja eine Sprungmarke verwenden, wo der "MOVE" dann unter bestimmten Bedingungen übersprungen wird. Viele Grüße Morten |
Zuletzt bearbeitet von: Morten am: 22.12.2008 11:14 |
|
07.01.2009 08:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Morten |
27.10.2010 16:57 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Marvin Meines Wissens gibt es immer noch keine andere Möglichkeit ausser den Befehl zu überspringen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf