06.08.2010 11:33 | |
Beigetreten: 21.02.2008 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (6) |
Es geht um eine Dateiauswahl, über ein Script lese ich alle Dateien aus einem Ordner aus (über einen Filter) und trage diese Dateien in ein Listenfeld ein zur Zeit ist es ein Kombinationsfeld, da die Auswahl über Script zumindest dort angezeigt wird. Dabei handelt es sich um den Ordner GRACS wo ich mir alle PDL Dateien hole und sie in der Liste anzeige. Dabei kann man sich die Bilder auch anzeigen lassen und auch direkt im Graphics Designer öffne. Sehr praktisch wenn man aus der RT direkt etwas schnell warten möchte. Allerdings will ich es noch besser optimieren und über Tasteneingabe mir die entsprechende Datei hole, ABER es soll auch angezeigt werden, es lässt sich geringfügig schwer was an der Mann bringen was nicht 100% Funktioniert,... ... Das zu erklären ist ein bisschen kompliziert, ich hab mal ein Video gemacht: http://www.screentoaster.com/watch/stVklVS0BIR1FeQFVaUltfV1Bc/graphicsdesignerassistent_bug_in_wincc7 (den Tastendruck sieht man natürlich nicht im Video aber ich klicke da jeweils auf "w") Im Grunde kann man es auch für andere Optionen einsetzen, aber ich würde das gerne auch scrollbar sehen ... die Frage ist ob es möglich ist oder nicht ... |
Zuletzt bearbeitet von: LamdaT am: 06.08.2010 11:35 |
|
04.11.2010 10:01 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Im Kombinationsfeld kann man mit den Attributen"SelIndex" ober "SelText" die Auswahl aufeine Eintrag per Skript ausführen.Das geht natürlich mit C und VBS. Bei einem Listenfeld funktionier das auch, nur wird hier nicht automatisch gescrollt. Wie man per Skriptscollt, hab ich nicht rausgefunden. Zur not kannst du die Daten in ein unsichtbares Listenfeld eintragen und bei einer Auswahl die benötigten Einträge in ein zweites, sichtbares Listenfeld kopieren. Ob das für dich geeignet ist, weis ich nicht, da ich nicht ganz verstanden habe, was du machen willst. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf