Industry Online Support
Technical Forum
11.12.2010 07:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Könnte am TD liegen, weil da wohl auch schon unterschiedliche Geräte auf dem Markt sind.... andere FW, etc. |
11.12.2010 18:14 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hi Nachbar, wäre interessant zu wissen, mit welcher Firmware Du es hinbekommen hast. Vielleicht ist ja doch noch was machbar... Ciao SirTiGer |
13.12.2010 15:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das TD hat FW 1.04.26. Ist verbunden mit einer 12/24RC und einer 12/24RCo. |
Folgen Sie uns auf