10.12.2010 11:22 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Schau mal bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card da steht auch was über die mögliche Lebensdauer. Da es sich ja bei Dir um eine Datensicherung handelt, würde ich das Problem aber eher von der Seite her angehen, dass ich einen Verifizierungsmechanismus mit einbauen wollte. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf