Industry Online Support
Technical Forum
14.12.2010 14:50 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, die Motoridentifikation (p1900) ist für Y-Anschluß ausgelegt eine Möglichkeit zum Umstellen gibt es nicht. Wichtig beim Inbetriebnehmen eines „Dreieckmotors“ ist P0350 (Ständerwiderstand) P0350 = Ständerwiderstandswert in [Ohm] bei angeschlossenem Motor (von Phase-zu-Phase). Der Parameterwert enthält nicht den Kabelwiderstand.Zur Bestimmung des Werts dieses Parameters stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: 1. Berechnung mit: - P0340 = 1 (Typenschilddaten) oder - P0010 = 1, P3900 = 1, 2 oder 3 (Ende Schnellinbetriebnahme). 2. Messung mit: P1900 = 2 (Standard-Motordatenidentifikation - Wert für Ständerwiderstand wird überschrieben). P1900 = 3 (vollständige Motordatenidentifikation - wie Einstellung 2, zusätzliche Erfassung der Sättigungskurve) 3. Messung von Hand mit einem Ohmmeter: Da der manuell gemessene Wert Phase zu Phase einschließlich Kabelwiderstand darstellt, muss der gemessene Wert durch 2 geteilt werden und der Kabelwiderstand der Leitung muss von diesem Wert abgezogen werden. Der in P0350 (Ständerwiderstand) eingegebene Wert ist der mit der zuletzt verwendeten Methode ermittelte Wert. Der Standardwert ist abhängig vom Umrichtertyp und seinen Nennwerten. Applikation: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25338130 |
Folgen Sie uns auf