Industry Online Support
Technical Forum
17.01.2011 07:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Zum vernetzen gibt es mehrer Möglichkeiten, findest du über die Suche.... die wohl grad nicht geht - Da wäre z.B. EIB (teure Sache, weil da brauchst noch viel Drumherum) - Über ein 4-Bit-Muster geht es auch, wenn die Suche gehen würde...... Da benötigst du dann halt noch zu den Logo's Erweiterungsmodul wegen der 4Bits IN/OUT um die Signale und Zustände von Logo zu Logo zu senden. - Bastelst du gerne, dann wäre die Sache mit dem Logo-Bus (mein Favorit ) was für dich. Kostet wenig und funktioniert sehr gut. Dein Projekt wäre mal ein weiterer interessanter Praxistest des Verstärkers. Vorteil bei der Sache und bei deiner Aufgabe, du brauchst nur eine Logo und ein Erweiterungsmodul. Ich habe noch die aller ersten Platinen bei mir liegen, fehlen nur die IC's, dann funktionieren die Dinger wieder. Falls Interesse besteht. - Letzte wäre die neue Generation der Logo abzuwarten, sie soll angeblich "go's Ethernet" bieten. |
17.01.2011 18:22 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Puhh.. 200m sind ja mal was. Achja, da würden mich die Platinen jucken Bei 200m sollte man sich auch des Spannungsverlustes im Klaren sein. Sowas kann errechnet werden, dann sieht man auch, ob die Logo bei der ankommenden Spannung am Eingang auch noch zuverlässig reagiert oder nicht. Die techn. Daten im Logohandbuch geben da die Antworten. Ob da die 12/24V Variante für geeignet ist, bezweifel ich etwas... |
18.01.2011 12:25 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Sepp, die Koppelrelais sollten über die 200m Kabel (<5 Ohm) zu steuern sein. Gruß Tom |
Folgen Sie uns auf