24.01.2011 15:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ich hab mal ein Testprojetkt erstellt.
DateianhangTest_sen.zip (64 Downloads) |
26.01.2011 07:18 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Spilly, in Deinem Projekt ist die Baugruppe nicht vernetzt. Ich habe das mal gemacht und die TCP-Verbindung so projektiert, wie sie m.E. für eine Send/Receive Betriebsart verwendet werden muss. Du musst bei einer unspezifiziertenTCP-Verbindungnur die lokale IP und den lokalen Port angeben. Ich hoffe mal, dass dieser neuere CP-Typ immer nochTCP-Verbindungen unterstützt ?
Hier noch ein FAQ der noch mal die Vorgehensweise für die Projektierung beschreibt: Dort ist ganz unten auch ein Link zu einem Beispielprogramm.
DateianhangTest_sen.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 26.01.2011 07:21Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 26.01.2011 07:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.01.2011 09:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Die 315 hab ich drin, weil ich das hier im Büro mal aufgebaut habe. Danke für deine Hilfe, werde es gleich nochmal ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf