30.01.2011 14:12 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hi, basierend auf folgenden Beitrag wirst du bestimmt zur Lösung kommen: Link Gruß Robert |
30.01.2011 22:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Du musst dich mit der LOGO! (HB und Schaltungsammlung; hier besonders die HINWEISE) vertraut machen und die Randbedingungen zunächst klären bzw. formulieren, also etwa ...Messbereich des US-Sensors, reale Messaufgabe - Messbereich, Anzahl der Stellen der 7-Segment-Anzeige..... ..Dann sind die Umwandlung der Sensorsignale in die gewünschte Entfernungseinheit (z. B. cm) zu erstellen. Dieser Analogwert (im Sinne der LOGO) muss dann Stelle für Stelle für die 7-Segment-Anzeige aufbereitet werden (ggf. über den Dual- bzw. BCD-Code). Im Dateianhang habe ich dir mal einige Schaltungen, die dabei hilfreich sein könnten, zusammengestellt... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger Übersicht" Dateianhanganaloge_Daten.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 30.01.2011 22:04Dateianhang ergänzt! ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf