16.02.2011 09:54 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Hallo Florian, Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Industrial Ethernet? Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte Industrial Ethernet Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen? Gruss, Hristo Mihalev |
17.02.2011 16:13 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke schonmal soweit für eure Hilfe ! Nächste Woche kann ich wieder and er anlage arbeiten. dannw erde ich mal etwas "spielen" :) |
17.02.2011 16:42 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Viel Spaß! J_Bell |
Folgen Sie uns auf