18.02.2011 17:45 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Um die Uhrzeit zw. T-CPU und einem SINAMICS zu synchronisieren gibt es einen FAQ. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 18.02.2011 17:52 |
|
23.02.2011 18:13 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
So, bei mir läuft's Habe nur den Starter und STEP 7 verwendet. Anbei das Projekt. Auf das Empfangen der Antwort vom S120 habe ich (nach dem es lief) verzichtet. Es werden also die Schreibaufträge blind angesetzt. Ob es geklappt hat, kann manim Parameter P3102, oder in der Detailanzeige des Starters, wenn man einen neuen Fehler generiert sehen. Dateianhangtimesync.zip (373 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 13.04.2011 13:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf