01.09.2010 17:34 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo, ja, vom Support habe ich jetzt die Info das SIMATIC NET auf einigen SIMATIC PCs mit Windows XP embedded eingesetzt werden kann. siehe hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21661041 Ich habe natürlich keinen solchen PC sondern eine SICAM Station Unit. Die gute Nachricht ist das es dann ja irgendwie gehen muss... Damit hat sich diese Frage erledigt... Danke für die Antwort. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.03.2011 11:01 | |
Beigetreten: 09.10.2007 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 1247 Bewertung:
|
Hallo Ich habe ein Workaround für dieses Problem. Sorry, nur auf Englisch. Mike J DateianhangWorkaround SimaticNet in Windows Embedded.zip (36 Downloads) |
Energy Automation products: Sicam, Siprotec, Digsi |
|
02.03.2011 11:09 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hello Mike J, bist Du Dir mit dem File ![]() Ich weiß ja nicht.... Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf