27.08.2010 06:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 3023 Bewertung: (1054) |
HalloJAU Du findest eine kurze Liste zum Thema welche SDB's fuer was da sind ist in den Tiefen derStep 7 Hilfe zu finden und ich hab mal die englische Beschreibung hier rangehaengt:
SDB 200 wird uebrigensbereist durch ein einfaches Netpro kompilieren erzeugt (egal ob Verbindungenkonfiguriert wurden oder nicht) und vielleicht hat jemand dein Netpro kompiliert, es aber nie in die SPS runtergeladen (das wuerde erklaeren warum er SDB 200 nuroffline existiert). SDB 999enhaellt die "routing" information undeventuell war es mal geplant es zu benutzen aber dann wieder verworfen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2011 14:37 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ah, ne alles klar. Projekte sind aktuell. mfg JAU |
17.03.2011 11:40 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dann würde ich mir an deiner Stelle keine Gedanken machen, wie ich weiter oben schon erleuterte. Sehe es als "Schönheitsfehler". |
Folgen Sie uns auf