16.11.2006 12:54 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, leider habe ich keinen Barcodeleser, vielleicht hilft Dir folgender FAQ weiter - insbesondere mit den dort angeführten Anforderungen an ein solches Gerät: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19188460 => Du legst in WinCC flexible ein EA-Feld an => soweit ich weiss wird der Scanner als USB-Tastatur erkannt => die eingelesenen Werte werden im EA-Feld dargestellt => die musst Du dann halt zB per script auslesen nemo |
16.11.2006 16:40 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, ev. wäre eine andere Lösung für Dich besser: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18274843 Bei der Vielzahl verfügbarer Lesegeräte gehe ich davon aus, dass ein Test einzelner Modelle nicht möglich ist und somit auch keine gesonderten Empfehlungen verfügbar sind nemo |
Folgen Sie uns auf