Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2011 15:10 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo Chrescht_STFS, leider gibt es aus dem Hause Siemens keinen USB-AS511-Adapter oder ähnliches. Auch eine "Zwischenumsetzung" ist mir nicht bekannt. Ich meine mich aber zu erinneren, dass die Fa. Helmholtz eine Lösung im Produktportfolio hatte. Einfach mal auf der Internetseite recherchieren. Ich hoffe das hilft für's erste. Viel Erfolg... Gruß nordischbynature |
14.03.2011 08:18 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Guten Morgen, also google spuckt gleich was aus: http://www.ibhsoftec-sps.de/german/Produktauswahl_Hardware_S5.htm Einfach mal suchen und am Besten zum Schluß nach Kauf und Test hier posten! Danke! |
~(‾▿‾)~ |
|
24.03.2011 16:10 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Chrescht_STFS, unter folgenden Link habe ich auch ein Produkt gesehen. Schau mal rein und informiere Dich. Hier der Link: http://www.process-informatik.de/produkte/pg-usb Gruß Gucci |
Folgen Sie uns auf