(0)| 26.04.2011 11:35 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, Das Steuern erfolgt über Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter. Weitere per Schalter angesteuerte Eingänge werden nur zur Deaktivierung einzelner Stromkreise genutzt (zBsp. die Abschaltung der Außensteckdosen bei Abwesenheit). Ich habe 12 Stromkreise, die per Stromstossrelais unterschiedlich geschaltet werden. Beim Einschalten und Netzwiederkehr möchte ich ja keinen Impuls bekommen! guvo OK. Ich habe mir mal eine Lösung zusammengestrickt. Gibt es dazu Verbesserungsvorschläge? DateianhangStromstossschalter.zip (222 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: guvo am: 26.04.2011 14:38Zuletzt bearbeitet von: guvo am: 26.04.2011 14:38 |
|
| 29.04.2011 22:05 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo guvo, die (übergeordnete) Steuerung einer Anlage unter Verwendung von Stromstossrelais ist (wie man in vielen Internetbeiträgen nachlesen kann)u. U. eine heikle Angelegenheit...man muss sicherstellen (zur Gewährleistung der Synchronisation von Steuerung und Stromstossrelais), dass KEINE andere hardwareseitige Betätigung oder Überbrückung möglich ist!!! Eine Rückkoppling (z. B. über einen 2. Schaltpol) ist hilfreich um die korrekte Steuerungsfunktion zu prüfen (jedoch nicht in allen Situationen ausreichend). Dennnoch habe ich dir mal einen Schaltungsentwurf erstellt, mit dem du max. 12 Stromstossrelais vollständig (Hand AUS / Automatik [per Schaltuhr oder Sensor] / Hand EIN) ansteuern kannst, so dass deine Überbrückungsschalter enfallen können (und auch sollten, s. o.). Da du jedoch nicht alle Randbedingungen (LOGO!-Typ, Schalterstandorte) genannt hast, kann die Schaltung nur ein Konzept verdeutlichen. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich hier.... wichtige Hinweise: a) Die Netzausfall-Sicherung fehlt noch. Dazu muss ein BlockMerker M8 und ein Block Ausschaltverzögerung eingefügt werden. Der Merker M8 triggert dann die Ausschaltverzögerung (bei jedem Programmstart). Der Ausgang des Blocks Ausschaltverzögerung wird dann jeweils an denPin "R" jedes der Blöcke Wischrelais (flankengetriggert) verbunden. b) Folgende Situationführt allerdings auch dann noch zu einer Fehlfunktion: Wenn vor und nach einem Spannungsausfall der Ausgang der Schaltuhr (oder eines an dessen Stelle vorhandenen Sensors) ein unterschiedlicher Pegel anliegt UND der Automatikmodus eines Schromstossrelais aktiv ist (weil dann wegen a) kein Impuls an Qi ausgegeben wird)!...Du solltest also eine Textmeldung durch M8 zusätzlich aktivieren, die dann quittiert werden muss, so dass dann die Synchronisation der Stromstossrelais mit der LOGO! bei jedem Programmstart geprüft (und ggf. korrigiert) werden kann!!! MfG Betel DateianhangDEMO_externe_Stromstossschalter_V1.zip (198 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 30.04.2011 10:35Hinweise ergänzt... |
|
Folgen Sie uns auf