Industry Online Support
Technical Forum
12.12.2006 16:26 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, es besteht die Möglichkeit die CSV-Dateiin einem freigebenen Ordner auf dem PC abzuspeichern. Allerdings ist der Nachteil, wenn die Netzwerkverbindzung unterbrochen ist, hat das Panel keinen Zugriff auf die Dateien. Vielleicht ist es besser, wenn Du alle Dateien zweimal anlegst - eine auf dem PC und eine auf dem Panel; so wird zumindest die Sicherheit erhöht. Möglicherweise hilftDir ja dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 Bye |
Folgen Sie uns auf