Industry Online Support
Technical Forum
22.08.2011 13:35 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (7) |
Hallo nochmal, im Anhang ist ein zip-Archiv einer aus dem SM (=Simatic Manager, was sonst...!) rauskopierten Quelle (Referenzierte Bausteine enthalten). Das ist zum einen der Rampenbaustein (FC198, FC_RAMPE_REAL) sowie ein Skalierbaustein mit ein paar Sondereigenschaften (FC200, FC_UNISCALE_REAL), die in diesem Fall benötigt werden. Der umgebende Baustein (Reglersplitting) ruft diese FC's je Antrieb ein mal auf. Die Kommentare in den Bausteinen sowie die der Schnittstellen müssten alles erklären. Kannst Du mir mal den GLW-Baustein (mit den zum Aufruf notwendigen Bausteinen) zukommen lassen? Gruß Stixel DateianhangReglersplitting_QUELLE.zip (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Stixel am: 22.08.2011 13:35 |
|
Folgen Sie uns auf