Industry Online Support
Technical Forum
24.08.2011 22:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Funktioniert die Kaskadierung so wie im Anhang dargestellt? Wenn I24 (vom Master_Zentralschaltung)) geschaltet ist sollen alle Ausgänge am Master als auch am Slave eingeschaltet werden. Desweiteren soll jeder einzelne Ausgang (Raumleuchte) über einen Eingang (Raumschalter) ein- und ausgeschaltet werden. Am Master läßt sich alles simulieren. Funktioniert dies auch mit dem Netzwerkeingang I1, auch wenn sich dies nicht simulieren läßt. Ich möchte nochmals die gewünschte Funktion zusammenfassen. Über den Eingang I24 des Master sollen alle Ausgänge am Master und am Slave zentral eingeschaltet werden. Zusätzlich sollen durch Betätigung des I23 am Master alle Ausgänge am Master und Slave ausgeschaltet werden. Ausserdem soll mit jeweils einem separaten Schalter/Eingang (z.B. I1 oder NI1) ein einzelner Ausgang geschaltet werden können, sowohl am Master als auch am Slave Vielen Dank für Eure Hilfe DateianhangLichtschaltung Haus.zip (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 25.08.2011 22:47gesplittet von /tf/WW/de/Posts/61366#top und umbenannt |
|
25.08.2011 18:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Jupp, dann sollte es funktionieren.. |
Folgen Sie uns auf