Industry Online Support
Technical Forum
17.09.2011 10:29 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Wir haben bei verschiedensten Kunden immer wieder das Problem das die WinCC Lizenz verschwindet! Hauptsaechlich passiert das vermutlich auch immer dann wenn der PC unsachgemaess vom Netz genommen wird! Von wegen das passiert nicht! Aber bei einem Kunden mault das WinCC in unregelmaessigen Abstaenden auf verschiedenen PC's immer wieder rum, es sind insgesammt vier 8k Lizenzen, ob man den Server lokal starten wolle! Dies laesst sich nur durch ein umbenamen im Projekt auf einen falschen Namen und danach wieder in den richtigen Namen beheben! Jedesmal geht ca. eine 1/4h kostbare Zeit verloren. Gruss C.Polkehn Gesplittet von Simatic Net Lizenz geht bei hartem Rechnerneustart verloren. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 19.09.2011 13:38Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 19.09.2011 13:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.09.2011 13:35 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo pc1246, klar geht es vor Ort manchmal etwas rauher zu und es passiert alles Mögliche - Stichwort "Pappenheimer". Gerade deshalb ist es meines Erachtens aber unumgänglich für alle Fälle gerüstet zu sein. Zum einen kannst Du bestimmte Tastenkombinationen und Windowsattribute über die Rechnereigenschaften in WinCC sperren, so daß nicht jeder Nutzer dort unautorisierte Bedienungen vornehmen kann. Hilfreich wäre auch, wenn Du für den Fall der Fälle, daß der Strom ausfällt eine UPS mit Shut-Down-Programmbenutzt. Beim "unsachgemäßen" Ausschalten des Rechners, gibt es ja nicht nur bei WinCC-Probleme, sondern die ganze Platte muss ev. gedebuggt werden. Auch andere Anwendungen reagieren sensibel auf ein solches Vorgehen. WinCC bekommt auch Probleme mit den Archiven, wenn mitten im laufenden Betrieb, das Archiv plötzlich "weg ist". Vielleicht habe ich Dich ja auf eine rettende Idee gebracht. Viele Grüße Bizur |
Folgen Sie uns auf