Industry Online Support
Technical Forum
17.01.2007 08:36 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo Wölli, dazu gibt es auch einen guten FAQ: MMC löschen. Eine CPU kann zwar auch ohne Memory Card laufen, aber da ist nur wenig Speicher vorhanden, so daß nur ein sehr kleines Projekt reinpasst. Mit einer Memory Card kann dieser in der CPU vorhandene Speicher erweitert werden. Weitere Infos kannst Du hier lesen: Memory Card. Tomcat |
Folgen Sie uns auf