Industry Online Support
Technical Forum
11.10.2011 09:02 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Forum Gemeinde, Auf dem PC677B wurde ein Ordner in Windows freigegeben damit die Touchpanels ihre Archive (*.CSV) in den Ordner speichern können. Nun habe ich das Problem das die Touchpanels TP277B bei Netzwerkkonfiguration 1 und 2 den freigegebenen Ordner (//Rechnername/Ordnername) nicht mehr erreichen können sobald auf dem PC677B die 1. Ethernet Card eingeschaltet wird. Das MP377 kann zu jeder Zeit den Ordner erreichen! Was muss ich beim TP277B einstellen damit die Panel den Ornder des PC677B auch bei der aktivierung beider Netzwerkkarten findet? mfg winghaven DateianhangSiemens.zip (66 Downloads) |
11.10.2011 11:16 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, sind es TP277 oder TP177B? Ein TP277B gibts es nicht. MfG |
11.10.2011 11:36 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Natürlich das TP277! |
Folgen Sie uns auf