Industry Online Support
Technical Forum
27.10.2011 16:00 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Zur Anbindung vom OP73 an eine S7-1200 wird keine GSD Datei benötigt. Das ganze funktioniert erst ab WinCCflexible 2008 SP2, es gibt bei der Verbindung einige Einschreckungen. Ist alles in dem folgendenBeitrag beschrieben. Wie kann ein mit WinCC flexible 2008 SP2 projektiertes Panel bzw. RT auf Variablen der S7-1200 zugreifen? Hier noch der Link zum SP2 für WinCC flexible 2008: Service Pack 2 zu WinCC flexible 2008 Tweety |
28.10.2011 16:15 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Das sollte mit Profibus genauso funktionieren, wenn du Profibus auswählen kannst. Hier in dem Beitrag findet du die mit WinCC V11 getestete Software. Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V11? Du hast Step 7 V5.2.1. Step7 V5.4 ist eine neue Version, die musst du über deinen Siemensvertrieb beziehen. Die neuen SPs für die Version Step7 V5.4 kannst du dann übers Internet herunterladen. Tweety |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 28.10.2011 16:16 |
|
28.10.2011 16:44 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
*grml* schön das uns das der Siemensvertreter gesagt hat... Mal gucken, was sich da machen lässt |
Folgen Sie uns auf