11.08.2009 15:36 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 05.09.2023 Beiträge: 77 Bewertung:
|
Hallo, eigentlich kannst du die IP Adresse nur mit einem PLC Archiv ändern, der CP der 720.1 steht standardmäßig in der HW Konfig auf 192.168.215.1 - korrekterweise müsste die IP lauten 192.168.214.1 ( X120 Schnittstelle ) - das wäre m.E. die einzige Möglichkeit die IP mit einem Archiv zu ändern. Ansonsten findest du die IP Adressen in der Basesys.ini auf der CF Karte - den genauen Pfad habe ichjetzt leider nicht im Kopf. Alternativ sollte auch das Primary Setup Tool funktionieren , zu finden hier: http://support.automation.siemens.com/CH/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objid=19579200&nodeid0=18690255&caller=nl&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=CH Damitziehe ich mir verstellte CP's immer wieder gerade Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen. |
Folgen Sie uns auf