Industry Online Support
Technical Forum
11.01.2012 09:48 | |
Beigetreten: 10.01.2012 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe hier CPU 6ES/ 315-2EH14-0AB0 v3.2 IE/PB Link 6GK1 411-5AB00 v2.1 G120 CU240E-2 DP 6SL3244-0BB12-1PA1 (8Stück) PG mit Step7 5.5SP1 DriveES 5.5 Starter 4.2.0.1 Die Frequenzumrichter sind nicht direkt am Profibus der CPU sondern am Profibus des IE/PB Link angeschlossen. Frequenzumrichter die am Profibus der CPU angeschlossen sind, können über Routing(Datensatzrouting) Ethernet->Profibus mit der Starter-software Inbetriebgenommen werden. bei der Verbindung über den IE/PB Link tritt dieser Fehler Auf Unspezifizierter Fehler bei der Online-Verbindung (0xffff). Fehler beim Verbindungsaufbau, überprüfen Sie bitte Ihre Schnittstelleneinstellungen! (ret = 0xbe0b0028) laut diesem beitrag muss es mit dem IE/PB Link gehen. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=50037141&nodeid0=10804911&load=content&subtype=133000&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
Folgen Sie uns auf