20.12.2011 11:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Sie sollten mal ausrechnen ob der Weg von V5 nach V8 nicht teurer ist als wenn Sie gleich V8 Lizenzen kaufen würden! |
11.01.2012 17:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Warum? Den Aufwand hat er so oder so wenn er migriert. Er muss von V5 eh über die 6 dann die 7 zur 8. Ihm geht es ja nur um die Kosten der Lizenzen. Ob es billiger ist die Lizenzen mit zu migrieren oder sich für die V8 einfach neue zu kaufen..... Aber @hneumann, warum rufst Du nicht einfach Deinen SIEMENS VErtriebspartner an? Der kann dir da ohne große Probleme weiterhelfen. Grüße
|
Folgen Sie uns auf