17.01.2012 13:39 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo SET-Team, wir schalten mittels Sicherheitsschaltgerät (PL 4) die Lastspannung von ET200Pro Powermodulen (6ES7 148-4CA00-0AA0) bei Anforderung der Sicherheitsfunktionen Not-Halt ab. Dem Powermodul nachgeschaltet sind ET200Pro Ausgangsmodule (6ES7 142-4BF00-0AA0). Wenn wir überein Ausgangsmodul 3 Ventile schalten (2 Einschaltventile in Reihe und dahinter ein Ventil für die gefährliche Bewegungen), wie wird das bewertet? Wie bekommen wir die 2-Kanaligkeit? Siehe auch Anhang. Mit freundlichen Grüßen DateianhangSistema-Beispiel.pdf (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: cfiss am: 17.01.2012 13:40 |
|
17.01.2012 14:33 | |
Beigetreten: 21.06.2010 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (8) |
Hallo cfiss, kannst du nochmal genau beschreiben wie deine Ventile verschaltet sind? (siehe auch Anhang nur so zum Verständnis für mich) Was passiert mit der gefahrbringenden Bewegung wenn ein Ventil versagt? Gruß James DateianhangVerschaltung.pdf (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: james12 am: 17.01.2012 14:34 |
|
Folgen Sie uns auf