07.02.2012 15:23 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, die Verschaltung mit dem Datentyp STRUCT ist erst ab der Version V5.1 möglich. Bei der Verschaltung müssen die einzelnen Datentypen und die Namen der Parameter genau übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie auch im nachfolgenden FAQ. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15350578 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf