08.02.2007 21:04 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hatte schon in Forum nach den Beiträgen mit Rollosteuerungen geschaut, aber irgendwie war das auch nicht das Richtige aber ich schau mir die nochmal an. Im Anhang das Programm, naja Programm kann man das ja noch nicht nennen. Gruß Nico DateianhangRollo.zip (407 Downloads) |
09.02.2007 07:59 | |
Beigetreten: 30.06.2006 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (16) |
Hallo! Hab mir dein Programm mal angeschaut. Sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich hab mal eben schnell probiert, das ganze selbst zu programmieren. Ist nur für einen Raum + Zentralsteuerung + Wochenschaltuhr. Aber die Feinheiten wirst du ja selbst rauskriegen. Wennst weitere Hilfe brauchst, dann meld dich halt einfach wieder Hoff ich konnt helfen Mfg DateianhangRollo Marihart.zip (435 Downloads) |
11.02.2007 17:19 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank schonmal für deine HILFE, das sieht echt gut aus, werde mal ein bischen rum probieren und testen. Vielen Dank Gruß Nico |
18.02.2007 22:12 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Meine Steuerung sieht so aus. Gruß Jörg |
Folgen Sie uns auf