Industry Online Support
Technical Forum
19.02.2007 11:18 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, hast Du eine Karte von Siemens (mit MLFB) oder eine beliebige Matrox-Karte im Einsatz? Was für ein Betriebssystem verwendest Du? Nemo |
19.02.2007 11:57 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
eine Karte mit (MLFB). die Karte ist für PCS7 freigegeben. wur |
19.02.2007 13:39 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, biste gem FAQ vorgegangen? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20712944 nemo |
19.02.2007 13:46 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Ja, wur |
19.02.2007 16:49 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hi welche Bestellnummer hat Deine Matrox-Karte und Dein PC? Welche Bios Version hat Dein PC? Welches Betriebssystem (NT/XP) und welcher SP ist installiert? Welche andere Hardware ist noch im PC gesteckt? Welche Software (ausser Simatic -SW) ist noch installiert? Hast Du schon mal alle CPs... herausgenommen und dann die Grafikkarte gesteckt? Welche Interrupts sind belegt (ev. doppelt durch die Grafikkarte)? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24028535 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22635760 nemo |
19.02.2007 18:38 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Der Rechner ist jetzt kapput. Nicht mal BIOS kann ich starten wird zu Reparatur geschickt. wur |
Folgen Sie uns auf