05.03.2012 18:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel mit drei Varianten wie der Schalter als Taster in der Logo programmiert werden kann. 1. Beim Einschalten des Schalters wird der Ausgang für 10s aktiv. Das gleiche Spiel beim Ausschalten. 2. Nur beim Einschalten des Schalters wird der Ausgang für 10s aktiv. 3. Beim Einschalten wird der erste Ausgang für 10s aktiv. Beim Ausschalten der zweite Ausgang. Wird innerhalb der 10s umgeschalten, wechseln die Ausgänge. Das aber bitte nur als Beispiel sehen. Um Rolladen damit anzusteuern braucht es schon noch etws mehr Programmierarbeit. DateianhangSchalter als Taster.zip (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf