11.03.2012 22:31 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176)
|
Hi
Lade dir mit nachfolgendem Link das Handbuch herunter: Link Handbuch IP246: 1. Identifiziere den DB, für die IP246-Baugruppe. In den jeweiligen DWs kannst du die Maschinenparamter auslesen und Parametrisieren. Das ist natürlich aufwendiger als mit der COM246 2. Das verfahren mit der COM246 ohne Änderung des S5-Programms sollte gehen. Bist du in Besitz des COM246-Programmes, oder reden wir von der "Möglichkeit". Irgendwie bist du noch unschlüssig über die Vorgehensweise ? Gruß Karl |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 11.03.2012 22:40Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 11.03.2012 22:39Karl |
|
11.03.2012 23:57 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Karl, das Manual der IP246 hab ich shcon durchgewälzt, auch das PLC Programm bin ich schon von vorne bis hinten durchgegangen, hänge aber dann beim DB165 fest. Der Baustein wird angelegt und von FB165 genutzt. Es werden aber keine Daten an anderen Stellen gelesen oder geschrieben. Bin dann von vorne an die Sache rangegangen. Hab in der aktuellen Sicherung der PLC-MD nach Änderungen zur Hersteller-Datei von 1995 gesucht. Bin bei den Daten 4000 bis 4007 fündig geworden. Diese werden laut Nahtstellenbeschreibung mittels DB62 der PLC zur Verfügung gestellt. Auf DB62 wird aber nirgends zugegriffen. Im Anhang ist das PLC-Programm, falls mehr mitsuchen will. Eine Achse ist leider in die Endlage gefahren, deswegen möchte ich nur ungern manuell mit den Achsen verfahren, mit der Hand komme ich auch nicht mehr hoch, die Achse ist zu schwer, deswegen präferiere ich den Weg über die Steuerung, da weis ich wo ich hinfahre. Da beide Achsen auf einmal den Geist aufgaben und seit neuestem ein IP246-bedingter Fehler ausgegeben wird, nehme ich stark an, dass die IP246 spinnt. Nächste Woche bekomme ich ein PG mit COM246. Da werde ich sicherlich ein wenig schneller mit der Fehlersuche vorankommen. Leider hat die Steuerung noch ein weiteres Problem -> sporadischer COM-CPU Ausfall. Liegt anscheinend am Koppel-RAM oder vllt. an einem defekten Kabel. DateianhangE27394ST.zip (57 Downloads) |
12.03.2012 20:35 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176)
|
Hi Da du die Baugruppe bereits bestellt hast, warten wir mal auf dein Eregebnis. Gruß Karl |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf