Industry Online Support
Technical Forum
28.02.2007 09:32 | |
Beiträge: 146 Bewertung: (0) |
Hallo, die Runtime funktioniert beim OP73 nicht. Ist das normal? Er zeigt mir an, dass die Runtime für dieses Bediengerät nicht unterstützt wird. Rabbitc |
28.02.2007 09:53 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 8694 Bewertung: (1160) |
Hallo Rabbitc, Das ist richtig. Dar ist keine simulation moglich bei einige kleine panels. MfG Wizard |
28.02.2007 15:24 | |
Beiträge: 146 Bewertung: (0) |
Das ist schlecht gemacht find ich. |
01.03.2007 12:39 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vielleicht hilft folgender workaround: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21897529 nemo |
Folgen Sie uns auf