Industry Online Support
Technical Forum
08.03.2007 20:19 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo joey#1, in welches Programm versuchst Du es denn reinzukriegen? Auch in einen SIMATIC Manager oder in ein anderes Programm. Schau Dir mal diesen FAQ an: IEC. Normalerweise funktioniert es auch so: FB öffnen, Quelle generieren undim SIMATIC Manager die Quelle exportieren. Auf dem anderen System die Quelle importieren, öffnen und übersetzen. Dann sollte der Baustein da sein. Du kannst ja auch mal die Quelle hier in das Forum setzen, dann kann ich das mal ausprobieren. Tomcat |
Folgen Sie uns auf