Industry Online Support
Technical Forum
16.05.2012 14:28 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo Nana56, in dem Panel als Com-Treiber S7-200 verwenden. In LOGO! Server, Panel anhacken. Lokal TSAP02.00 und auch für das Panel TSAP02.00. Jetzt für das Panel die Tags: 1. V-Memory: In Wincc flex mit deinen Buttons ein Bit negiren bei Klick. Als V-Adresse eine noch nicht benutzte verwenden z.b. V100.0 In LOGO! dann einen digitalen Netzwerkeingang verwenden und auch V100.0 einstellen. Dann auf den Ausgang. 2. Merker: In WinCC flex einen Merker negieren bei Klick. In der LOGO! darf der Merker keiner der "speziellen" sein (M8, M25,26,27) und vor dem Merker darf nichts angeschlossen sein. Achtung M0.0 (WinCC) ist in LOGO! M1. Von dem Merker dann auf den Ausgang. Du kanns auch mal nachlesen, ob in dem Siemens Beispiel für WinCC flex das beschrieben ist. Hab das Beispiel mal angehängt. Zu finden unter: www.siemens.de/logo --> Anwendugsbeispiele Hoffe das hilft Dateianhanghmi_communication_wincc_flexible.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf