20.02.2007 18:45 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo, habe gerade eben mal kurz inen Lösungsansatz gebastelt und folgenes ist dabei rausgekommen , kannst es dir ja mal anschauen vielleicht kannst du es ja verwenden . Ist nur auf die schnelle gemacht ! Gruß OPatzki DateianhangTS2KmAv21207.zip (492 Downloads) |
16.03.2007 00:37 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo, Ich habe das Programm ein wenig verändert vielleicht ist es ja so wie du es haben möchtest . Schau es dir mal an . Gruß OPatzki DateianhangTS2Km15307.zip (428 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.03.2007 22:51 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo, es ist recht einfach,einige Beispiele sind schon im Forum genannt . Ich habe dir ein Programm erstellt welches du einfach umstellen kannst wenn du zb jedes Lichtband einzeln ansteuern willst. Gruß OPatzki Dateianhang3xTasten_8xLichtband.zip (405 Downloads) |
25.03.2007 23:21 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo allerseits, zunächst einmal wünsche ich mir vom Autor (Streck) dieser Diskussionrunde, im Namen all derer, die sich die Mühe der Lösungsfindung geben, (eine) Reaktion(en) auf die Beiträge und ggf. auch eigene Ergebnisse. Leider sind in diesem Forum eine ganze Anzahl von "Fragerunden"eröffnet und beantwortet, ohne eine "Rückmeldung" der Erstautoren - schade eigentlich, denn die erarbeiteten Lösungen könnten ja auch anderen weiterhelfen !!! So nun zu der ergänzenden Aufgabenstellung von Markus. Diese stellt im Gegensatz zur ursprünglichen eine reine Schritt(folge)schaltung dar. Eine Lösung ist in der Beispiel-Datei Schrittsteuerung_fuer_4_Ausgaenge_tastbar.lsc von SIEMENS für gerade Schrittzahlen beispielhaft (für 4 Schritte) gelöst. Markus Du hast aber lediglich 3 Schrittedefiniert. Deshalbschlage ich eine Schrittsteuerung auf der Basis des Schieberegisters vor, die Schrittfolgen mit 1 bis 8 Schritten ermöglicht. Seht einfach mal ins Programm rein und schreibt eure Anregungen dazu. Die Auswertung der Schieberegisterschrittfolge ist auf die Aufgabenstellung von Markus angepasst. Erweiterungen könnten z. B. die Schrittfolgerichtung betreffen ("Langer Impuls: Schritt in "Rückwärtsrichtung")...Auch lässt sich an ein Schieberegister prima ein inkrementeller Drehgeber (2 Eingänge) anschließen und so durch 8 Textboxen scrollen. MfG Betel DateianhangSchaltplan_Taster1.zip (437 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf