04.06.2012 21:41 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo Karl > Lief die Maschine schon einmal richtig ? Ja > Anders gefragt, wurden die datei seit dem Februar 2012 bereits richtig eingegeben ? Ja >Wie rechnet falsch ? Es berrechnet den radius als durchmesser so wie im gegebenen Beispielsprogram ; (siehe Dateinanhang) Dateianhangbeispiel program.pdf (89 Downloads) |
14.06.2012 20:24 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo Karl - Maschine rechnet Werzeug laenge zu. - Maschine referanz punkt X180000 Z799000 z.b. wenn ich X190000 wert eingebe machine verliert das mittel position (siehe datei) Könnten Siedas Parameter Buch von Sinumerik 810T schicken. MFG Alp DateianhangProgram lauf.pdf (105 Downloads) |
14.06.2012 22:56 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi 1 Woche später . . . ;-) (Jetzt much ich wieder erst einlesen quote user="Alp-eng"] - Maschine rechnet werzeug laenge zu. O.K. Das ist ja meistens gewollt. Z.b. mit T1 D1 Falls du das NICHT willst: Schreibst du einfach T1 D0 Ich erkenne das Problem NICHT.
Was ist hier gemeint ? Ich verstehe den Satz/Problem nicht. Siehe meine Frage ganz unten.
Nein, ich gebe dir aber den öffentlich Link zu den Handbüchern. Handbücher 810/820/850/880 Bei fragen hier nochmals hier rühren. Aber bitte nicht wieder 1 Woche hierfür benötigen. (Sonst verliere ich langsam mein Hilfsbereitschaft) Wie gesagt, ich kann dir NICHT helfen, da ich dein Problem immer noch nicht verstanden habe. 1.Frage: Deine Maschine verfähr und Arbeitet richtig ? Falls nein, versuche es nochmals zu beschreiben. 2.Frage: Drücke Reset. Nun siehst du die Anzeigewerte der Maschine. - (Die Position der Maschine vom Referenzpunkt aus berechnet. - Automatik und z.b. G54 (Nun "verschiebt" sich die Anzeige um die Werte, die in der 1.Nullpunktverschiebung steht) - T1 D1 (Nun verschiebt sich die Anzeige um die Werte, die in der T1D1 stehen.) Dieses vorgehen ist eine von 2 Möglichen werten. es gibt 2 Dastellungsformen: (Geänderte Anzeigewerte im Display) Suche doch mal im Handbuch unter "Anzeige Werkzeugnah" oder so ähnlich. Diese lassen sich in den Maschinendaten umstellen. Ebenso kannst du die Anzeige und/oder als Durchmesseranzeige/Radiusanzeige ändern. Ebenso die Programmierung der X-Achse. (Der X-Wert soll als Radius/Durchmesser gefahren werden.) Such doch mal im Handbuch danach. Ansonsten rühre dich hier nochmals. P.S: Bin morgen ab 18:00 Uhr erreichbar. Gruß Karl |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf