Industry Online Support
Technical Forum
22.05.2012 14:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich habe ein SINAMICS CU310DP 6SL3040-0LA00-0AA0 mit dem Powermodul 6SL3210-1SE11-3UA0. Dieser Umrichter soll im Falle eines Not-Halts durch einen Not-Halt Taster durch die Kontakte eines Sirius 3RK3 abgeschaltet werden. Weiterhin wird das Netzschüz eines weiteren Motors abgeschaltet. Diese Sicherheitsfunktion Not-Halt ist mit der Struktur Erfassen Auswerten Reagieren im angehängten SET File hinterlegt. Nun zum Problem: Der SINAMICS CU310DP mit dem Powermodul ist nur in einer neuen Sicherheitsfunktion im Teil Auswerten+Reagieren auswählbar und nur mit der Bestellnummer 6SL3040-0LA00-0AA1. Wie kann ich den SINAMICS CU310DP mit dem Powermodul in der Not-Halt Sicherheitsfunktion unterbringen und zwar mit der richtigen Bestellnummer? MfG, M Brandis DateianhangSchnelleSonde_Not_Halt_RotationsUndLinear-Bewegung.zip (149 Downloads) |
Folgen Sie uns auf