20.07.2012 12:33 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, für den SINAMICS G120 schlage ich vor die Regelung mit der vorhandenen S7 400 zu realisieren. Soll heißen die Geber, Gleichlauf etc über die S7 zu Regel, da die G120 dazu nicht in der Lage sind, vor allem wenn mit der Pfanne heißes Metall(?) durch die Gegend gefahren (geschaukelt) werden sollte. Ich empfehle einen S120 der hat diese angedeuteten Möglichkeiten. Ansonsten mal die folgenden Links anschauen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60162652 http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/maschinenbau/kranloesungen/simocrane |
Folgen Sie uns auf